September 2019 I 2 minuten I opleidingen
Hilti biedt trainingen op het gebied van brandveiligheid, ankertoepassingen en achteraf te plaatsen wapeningen om een foutloze, productieve voortgang van het werk te ondersteunen en juridische consequenties als gevolg van klachten te beperken.
10 tot 12 weken – zo lang wacht een aannemer volgens recente onderzoeken gemiddeld op een dakdekker, een metselaar of een elektricien. De situatie is vergelijkbaar bij andere bouwactiviteiten. Dit is natuurlijk in de laatste plaats niet te wijten aan de bouwhausse van de afgelopen jaren. Een andere belangrijke factor is het enorme tekort aan geschoolde werknemers waar de bouwsector al vele jaren over klaagt. Aan de ene kant heeft opleiding in de bouwsector geen positief imago – ondanks de relatief goede beloning van de trainees. Aan de andere kant komt het aspect „training en opleiding“ veel te kort. Geschoolde medewerkers zijn zeer gewild. Desalniettemin ontvangen zij zelden verdere of verdiepende training. Nog erger ziet het er voor ongeschoolde werknemers uit: vaak krijgen zij vanwege tijds- en kostenoverwegingen na het eerste inwerken geen verdere gespecialiseerde opleiding meer. Doordat dit al lang meer niet als echt noodzakelijk werd beschouwd, wordt tegenwoordig het productiviteitspotentieel niet ten volle meer benut.