- Home
- Solutions
- Inspiratie
- Hilti blog
- Whitepaper evenwichtsoefening bij projectmanagement in de bouw
Van papier naar pixels
Hoe digitalisering bouwprojectmanagement transformeert
Volgens onderzoek van McKinsey & Company1) kan de bouwsector 15 % productiever worden. De sleutel tot die productiviteitsverhoging is bouwprojectmanagement. Hulpmiddelen kunnen tal van problemen oplossen bij het communiceren en coördineren van complexe taken. In onze whitepaper gaan we dieper in op problemen en laten we zien hoe ook jouw bedrijf tijd en moeite kan besparen.
1) McKinsey & Company: "The Next Normal in Construction: How Disruption is Reshaping the World’s Largest Ecosystem," 2020
Uitdagingen bij projectmanagement in de bouw
van alle informatie wordt op papier of via de telefoon gedeeld
Communicatie op papier en via de telefoon leidt tot inefficiëntie en is foutgevoelig.
van de tijd wordt niet doelgericht gebruikt
Als uitrusting, gereedschap, materialen of informatie niet op tijd beschikbaar is, gaat er werktijd verloren.
jaarlijkse fluctuatie van het aantal geschoolde vaklieden in dienst
Een personeelsverloop van 15 tot 25% trekt een zware wissel op teams en ondernemingen.
verhoging van de algehele efficiëntie van haalbaar
Ons onderzoek wijst uit: digitaal beheren van gereedschap en machines vermindert de leegloop en verbetert de efficiëntie aanmerkelijk.
Deze uitdagingen maken het projectmanagement in de bouw, dat toch al heel veeleisend is, nog lastiger: het op elkaar afstemmen van materialen, dochterondernemingen en projectteams wordt zonder digitale ondersteuning al snel onoverzichtelijk. Zonder heldere bouwprojectplanning en slimme tools zijn vertragingen en aanvullende kosten bijna gegarandeerd. Digitale oplossingen helpen u processen beter te plannen, de communicatie te verbeteren en bouwprojectmanagement efficiënter uit te voeren.
Zo heeft de bouwsector baat bij digitaal management
Overschakelen op digitale oplossingen is van cruciaal belang om veel voorkomende problemen in de sector te voorkomen, zoals budgetoverschrijdingen, vertraagde projecten en problemen op het gebied van de veiligheid. Op die manier kunnen zaken als stilstandtijd op de bouwplaats aanmerkelijk worden gereduceerd.
Communicatie in realtime
Zo houden alle betrokkenen steeds het overzicht. Cloud-based software-oplossingen zorgen ervoor dat er minder communicatieproblemen zijn, omdat op kantoor, op de bouwplaats en in het team steeds toegang is tot actuele gegevens, bijvoorbeeld over de locatie van een machine of wat de geplande taken zijn. De informatie is vervolgens ook onderweg via de app op uw telefoon of tablet te zien.
Nauwkeurige digitale documentatie
Het documentatieproces verloopt vrijwel geheel automatisch en nauwkeurig. Een goede documentatie maakt het mogelijk om overdrachten op de bouwplaats zonder problemen te laten verlopen, maar helpt ook bij de naleving van veiligheidsnormen en maakt het eenvoudiger om een bouwprojectplanning voor de toekomst te maken. Gebruikmaken van digitale documentatie betekent dat het documenteren minder werk vergt en dat deze documentatie voor iedereen gemakkelijker toegankelijk is.
Slim bedrijfsmiddelenbeheer
Precies de hoeveelheid machines die nodig is, klaar voor gebruik. Dankzij Bluetooth-tags en standaard geïnstalleerde gateways is het mogelijk om machines te traceren en de toestand ervan alsook onderhoudscycli bij te houden. Zo wordt de efficiëntie van projecten verhoogd en wordt de nakoming van veiligheidsvoorschriften ondersteund. Er ontstaan minder kosten vanwege verloren, overbodige of niet inzetbare bedrijfsmiddelen.
Met slimme oplossingen digitaal bouwprojectmanagement onder de knie krijgen
Digitaal bouwprojectmanagement maakt het mogelijk om de complexe administratie voor bouwprojecten vorm te geven op een manier die duidelijk eenvoudiger en efficiënter is. Download hier de volledige whitepaper en ontdek hoe de bouwsector lessen uit andere sectoren kan halen over digitalisering. Ontdek hoe communicatie in realtime, digitale documentatie en digitale bedrijfsmiddelenbeheer tot een duurzame verbetering van uw bedrijfsresultaat kunnen leiden.