Häufig gestellte Fragen

Herzlich Willkommen in unserem FAQ-Hilfebereich

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Hilti Produkten, Hilti Services und allen anderen Themen rund um Hilti. Bitte wählen Sie hier den gewünschten Themenbereich aus:

Please enter alternative text here (optional)

1. Einkaufen bei Hilti

  • Wie registriere ich mich als Neukunde für den Online-Einkauf bei Hilti?
  • Wie erhalte ich ein neues Passwort?
  • An wen kann ich mich wenden, wenn ich trotz Anfrage kein neues Passwort erhalte?
  • Wo kann ich meine Kontaktdaten einsehen und ändern?
  • Wo kann ich meine Aufträge und Lieferungen einsehen?
  • Wo finde ich meine persönlichen Einkaufslisten?
  • Wo finde ich meine Geräteflotte?
  • Wie veranlasse ich Reparaturaufträge, Geräteabholungen und Kalibrierservices?
  • Wie kann ich Etiketten für meine Flottengeräte nachbestellen?
  • Wie kann ich ein gestohlenes oder verlorenes Gerät melden?
  • Mit welchen Datenschutzstandards arbeitet Hilti? Verwendet Hilti Online Cookies?

 

2. Produkte: Informationen zur Produkttechnik

Akkutechnik

  • Ich habe noch Geräte mit den veralteten Nickel-Cadmium-Batterien und -Akkus. Muss ich mir Sorgen machen?
  • Meine Akkugeräte springen bei niedrigen Temperaturen nicht sofort an. Woran liegt das?
  • Was sind die Vorteile der Hilti 22V Akku Plattform?
     

Bohr- und Meißeltechnik

  • Was bedeutet ATC?
  • Was bedeutet AVR?
  • Kann ich mit Bohr-, Kombi- und Meißelhämmern auch staubfrei arbeiten?
  • Gibt es auch andere Werkzeugaufnahmen für die Bohr- und Kombihämmer?
  • Wo erhalte ich eine Bedienungsanleitung für einen speziellen Bohr- und Meißelhammer?
  • Gibt es weitere Bohrer oder Meißel mit anderen Durchmessern oder Längen?
     

Messtechnik

  • Worauf muss ich bei den verschiedenen Laserklassen achten?
  • Roter Laser oder grüner Laser: Worin besteht der Unterschied?
  • Wie oft sollte ich meine Messtechnik-Geräte und Laser kalibrieren lassen?
  • Wo kann ich meine Mitarbeiter zum Thema Messtechnik schulen lassen?

 

Schraubtechnik

  • Kann ich Hilti Schraubanker als Alternative für Bolzenanker verwenden?
  • Warum ist das Futter des Akku-Bohrschrauber SF 8M ideal für schwere Stahl- und Metallbearbeitung?

3. Produkte: Informationen zur Anwendung

  • Wie stelle ich bei meinem Hilti Akkuschrauber das Drehmoment richtig ein?
  • Warum ist das Futter des Akku-Bohrschraubers SF 8M ideal für schwere Stahl- und Metallbearbeitung?
  • Welcher Bohrhammer ist für meine Anwendungen geeignet? 

 

4. Zertifikate, Zulassungen und Normen

  • Kann mich Hilti beim Thema Stahl- und Aluminiumkonstruktionen nach DIN EN 1090 unterstützen?
  • Wie bekomme ich das Sicherheitsdatenblatt z. B. für Hilti Fett?
  • Wo finde ich die Hilti ISO-Zertifikate zum Download?
  • Wo finde ich die Hilti Unternehmensdaten zum Download?

 

We hebben cookies op uw computer geplaatst om deze website beter te maken.
U vindt alle informatie hieromtrent onder de rubriek .

Contacteer ons
Contacteer ons